Mouser Electronics Now Shipping Microchip ATECC608B CryptoAuthentication Device for Secure Connected Systems
April 24, 2022 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the ATECC608B CryptoAuthentication™ device from Microchip Technology. Delivering ultra-secure cryptographic elements that enable more secure connected systems, the ATECC608B is ideal for a variety of Internet of Things (IoT) applications in the areas of home automation, industrial networking, IoT node security and ID, message security and authentication, medical devices, ecosystem control, and anti-cloning.
The Microchip ATECC608B CryptoAuthentication device, available from Mouser Electronics, can function as either a device pre-loaded with cryptographic keys, keeping the keys securely stored within embedded and IoT devices, or as a cryptographic co-processor, executing strong cryptographic algorithms without burdening the resources of the host microprocessor or microcontroller. The device includes several security features, including optimized key storage and authentication functionality, ECDH security protocol, and ECDSA sign-verify authentication. The device also includes a 256-bit SHA/HMAC hardware engine, a 10.5-kbit EEPROM for secret and private keys, and a guaranteed 72-bit unique ID.
The ATECC608B device is currently available in 8-pad UDFN, 8-lead SOIC and 3-lead contact package options and delivers extremely low power consumption over a wide 2.0 V to 5.5 V supply voltage. The device integrates into a hardware design alongside the host microprocessor and interfaces directly to the host over the I²C bus.
To learn more about the ATECC608B and related development tools, visit https://www.mouser.com/new/microchip/microchip-atecc608b-crypto-devices/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser è uno dei principali distributori autorizzati di componenti elettronici e prodotti per l'automazione industriale. Con oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1.200 produttori, offriamo la più ampia selezione di prodotti disponibili a magazzino. La nostra divisione di componenti elettronici affianca ingegneri progettisti e responsabili acquisti offrendo le ultime novità di prodotto nei settori dei semiconduttori, dei componenti passivi, dell'interconnessione e delle tecnologie elettroniche correlate. La nostra divisione di automazione industriale supporta le aziende a progettare, realizzare e mantenere le proprie apparecchiature e attività produttive, offrendo soluzioni all'avanguardia per sensori, pannelli, PLC e sistemi di controllo motore, disponibili a magazzino per la spedizione immediata.
Mouser offre un servizio clienti di eccellenza tramite 28 sedi distribuite in tutto il mondo, con assistenza nella lingua locale e supporto nelle valute e nei fusi orari locali. Ogni giorno spediamo prodotti a più di 650.000 clienti in 223 paesi e territori dai nostri modernissimi centri di distribuzione, con una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati, situati nell'area metropolitana di Dallas, Texas. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.mouser.com.
2026 - Microchip Technology Inc. è un produttore leader nelle soluzioni di microcontroller, a segnali misti, analogiche e Flash-IP che permettono lo sviluppo di prodotti a basso rischio, con un costo totale del sistema più contenuto e tempi di immissione sul mercato più rapidi per migliaia di applicazioni diverse per clienti in tutto il mondo. Microchip, la cui sede centrale è a Chandler, Arizona, offre un'eccellente assistenza tecnica insieme a consegne e qualità affidabili.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.