New at Mouser: Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT Backlight Driver for Automotive Displays
July 8, 2021 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now shipping MAX25530 four-channel automotive backlight driver from Maxim Integrated Products, Inc. The MAX25530 integrates four I²C-controlled, 150 mA LED backlight drivers and a four-output thin-film-transistor liquid-crystal display (TFT-LCD) bias in a single 40-pin, 6 mm × 6 mm chip to help engineers reduce the design footprint of automotive dashboards, central information, and navigation displays.
The Maxim Integrated MAX25530, available from Mouser, integrates one positive boost converter, one negative boost converter, two charge pump drivers for powering up TFT bias, and a boost/SEPIC controller for powering up to four strings of LEDs in the display backlight. For bigger and higher-resolution displays, TFT bias and LED driver are needed. The MAX25530 supports larger screen sizes and higher resolution by providing positive analog supply voltage and negative analog supply voltage, both of which are required for low-temperature polysilicon panels (LTPS) that deliver higher resolution and lower cost than amorphous silicon panels now currently in use.
For design support, Mouser also offers the MAX25530 evaluation kit, a fully assembled and tested surface-mount PCB, that provides a complete power-management solution for automotive displays. The kit can be configured to operate in a standalone mode or in an I²C mode, providing an I²C interface that can operate in conjunction with the MINIQUSB+ adapter board, or a third-party I²C master. The MAX25530 evaluation kit also includes Windows-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX25530 IC.
To learn more about the MAX25530, visit https://www.mouser.com/new/maxim-integrated/maxim-max25530-drivers/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Maxim Integrated, società di progettazione per ingegneri, nasce per risolvere i problemi più complessi dei progettisti al fine di consentire l'innovazione della progettazione. La ricca offerta dell'azienda di semiconduttori ad alte prestazioni, combinata con strumenti e assistenza di altissimo livello, fornisce soluzioni analogiche essenziali che includono alimentazione efficiente, misurazione di precisione, connettività affidabile e protezione solida insieme a elaborazione intelligente. I progettisti di aree applicative come il settore automotive, delle comunicazioni, dei prodotti di consumo, dei data center, della sanità, industriale e dell'IoT scelgono Maxim per sviluppare rapidamente soluzioni più piccole, più intelligenti e più sicure. Per maggiori informazioni visitare https://www.maximintegrated.com.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.