Fanstel BM15x Nordic nRF54L-Based Modules, Now Available at Mouser, Extend Battery Life and Reduce Footprint for Advanced IoT Devices
September 18, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the BM15x Nordic nRF54L-based modules from Fanstel, built on Nordic Semiconductor's next-generation nRF54L15 system-on-chip (SoC). Designed for space- and power-constrained designs, the BM15x family helps engineers add more features, boost battery life, and reduce product size for smart sensors, wearables, asset trackers, and other advanced IoT devices.
The Fanstel BM15x series (BM15C, BM15E, BM15M), now available at Mouser, combines a 128 MHz Arm® Cortex®-M33 processor, up to 1.5 MB of Flash memory, and 256 KB of RAM with an ultra-low power multiprotocol 2.4 GHz radio. The modules can support multiple wireless standards — including Bluetooth® Low Energy, Bluetooth Mesh, Thread, Matter, Zigbee®, Amazon Sidewalk, and custom 2.4 GHz protocols — making it a flexible option for a wide range of IoT applications. Developers can choose between versions with a high-performance on-chip antenna for space savings or a u.FL connector for an external antenna when extra range is needed. The BM15x modules were developed to minimize the cost of printed circuit board (PCB) and maximize efficiency in the Bluetooth module production line. The modules also offer future-ready support for Bluetooth 6.0 features such as Bluetooth Channel Sounding.
The BMX15x series is supported by the EV-BM15x evaluation boards, also available from Mouser. The EV-BM15x boards allow users to evaluate the performance of the BM15x modules and test firmware before developing an application-specific host board. The EV-BM15x boards can be programmed using Nordic's nRF54L15 development kits to simplify and expedite projects.
To learn more about the Fanstel BM15x Nordic nRF54L-based modules, visit: https://www.mouser.com/new/fanstel/fanstel-bm15x-modules/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Fanstel was established in 1990 as a caller ID products manufacturer, supplying major phone companies. Fanstel now uses its experience making high-quality telecom products to make hardware building blocks for transmitting sensor data and control signals between IoT devices and cloud services, smartphones, and computers. As a vertically integrated manufacturer, Fanstel offers certified open-source products in market-ready enclosures.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.