Now at Mouser: Bosch BMP390 Pressure Sensor Improves Indoor Navigation in Emergencies

Annuncio di nuovi prodotti

May 16, 2022Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, now stocks the BMP390 barometric pressure sensor from Bosch. The BMP390 is an ultra-small, low-power and low-noise 24-bit absolute barometric pressure sensor with vertical (z-axis) capabilities that enable accurate indoor localization with smartphones in case of emergencies.

The Bosch BMP390 barometric pressure sensor, available at Mouser Electronics, offers a pressure range of 300 hPa to 1250 hPa at 0°C to 65°C with typical relative accuracy of ±0.03 hPa. The sensor features low power consumption of 3.2 µA at 1 Hz and a small 2.0 mm × 2.0 mm × 0.75 mm form factor, making it ideal for a wide range of low-power, altitude-tracking applications in smartphone and wearable devices. Through its vertical-specific position capabilities and exceptional accuracy, the BMP390 sensor helps mobile phone designers meet upcoming FCC requirements for location accuracy.

For development, Mouser also stocks the BMP390 Shuttle Board and the Application Board 3.0. Designed to be used together, the Application Board and Shuttle Board enable access to the BMP390 sensor’s pins to allow for evaluation and for building prototypes to test use cases.

The minuscule, single-package BMP390 solution enhances design flexibility to allow easy integration into a multitude of existing and developing applications, including Internet of Things (IoT) devices, smartphones, GPS modules, wearables, hearables and drones.

To learn more about the Bosch BMP390 sensor, visit https://www.mouser.com/new/bosch/bosch-bmp390-pressure-sensor.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su Bosch

2026 - Il gruppo Bosch, fornitore leader a livello mondiale di tecnologia e servizi, è progettato per migliorare la qualità della vita in tutto il mondo, con prodotti e servizi innovativi e che suscitano entusiasmo.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764