BittWare's IA-860m Altera Agilex 7 M-Series FPGA Card, Now at Mouser, Maximizes Memory Bandwidth for Cloud, AI, and Advanced Analytics
July 16, 2025 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the IA-860m Altera® Agilex™ 7 M-Series FPGA card from BittWare. The IA-860m FPGA card features a hardened Network-on-Chip (NoC) that supports the industry's highest memory bandwidth — over 800 GB/s using high-bandwidth memory (HBM2e). Optimized for throughput and memory-intensive applications, the IA-860m FPGA Card is ideal for cloud computing, advanced analytics, artificial intelligence, high-performance computing, and factory automation.
The BittWare IA-860m FPGA card, now available at Mouser, balances input/output (I/O) and memory capabilities using the Agilex 7 chip's distinctive tiling architecture. For demanding bandwidth requirements, the IA-860m FPGA card provides 3x 400G networking ports that can be configured for hard Ethernet media access control (MAC), physical coding sublayer (PCS), and forward error correction (FEC).
The IA-860m FPGA Card features PCIe Gen5 x16, doubling data transfer speeds compared to Gen4 and increasing performance capabilities for PC interconnect, graphics adapters, and chip-level communications. Compute Express Link (CXL) support allows high-speed, low-latency interfacing between CPUs and workload accelerators. The FPGA card also supports Intel oneAPI™, enabling an abstracted development flow for simplified code reuse across architectures.
With three QSFP-DD cages and an MCIO expansion port, the IA-860m FPGA card meets the needs of a wide range of HPC, AI, and many other memory-intensive applications. The FPGA card is qualified for a range of data center and edge server platforms.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/bittware/bittware-ia-860m-fpga-card/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.