Mouser Electronics Now Stocking ams OSRAM AS7343L 13-Channel Multi-Spectral Sensor

Annuncio di nuovi prodotti

January 3, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the AS7343L 13-channel multi-spectral sensor from ams OSRAM. This compact sensor combines multi-channel color analysis with XYZ sensor technology to match the human eye’s perception of color and light intensity. When integrated into colorimeters, portable spectrometers, and consumer devices, the AS7343L gives added productivity, flexibility, and functionality to users in applications for color matching, lighting control, and spectral analysis. The device is optimized for reflective, transmissive, and emissive measurements, including lateral flow test applications, fluid or reagent analysis, color matching, and spectral identification in the visible range.

The multi-purpose AS7343L sensor is ideal for color analysis in applications which require frequent, accurate measurements. In agriculture, operators of greenhouses and indoor farms use color analysis to optimize the spectral characteristics of horticultural lighting and to maximize yield and energy efficiency. Different crops’ growth is stimulated by different parts of the visible light spectrum.

Another application for the AS7343L is in smoke alarms and heat alarms for the detection of spectral smoke signatures. Spectral analysis by the AS7343L sensor can enable a smoke sensor to distinguish between different types of smoke, from burning wood to plastic or water vapor.

The AS7343L is housed in a flat 3.1 mm x 2.0 mm x 1.0 mm package, ideal for space-constrained applications. The device integrates a programmable digital GPIO and LED driver, facilitating light source and trigger/sync control. Device control and spectral data access are implemented through a serial I²C interface.

To learn more about the AS7343L 13-channel multi-spectral sensor, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-as7343l-sensors/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su ams OSRAM

2026 - Il Gruppo ams OSRAM è leader mondiale nei sensori e negli emettitori intelligenti. La società si concentra sull'innovazione nei settori di rilevamento, illuminazione e visualizzazione per rendere i viaggi più sicuri, le diagnosi mediche più accurate e la comunicazione quotidiana un'esperienza più ricca. Con oltre 110 anni di storia complessiva, il nucleo di ams OSRAM è definito da immaginazione, profonda competenza ingegneristica e capacità di fornire capacità industriale globale nelle tecnologie dei sensori e della luce. ams OSRAM crea tecnologie per applicazioni innovative, come dimostrano gli oltre 15.000 brevetti concessi e depositati. Grazie all'integrazione di intelligenza nella luce e alla passione per l'innovazione, ams OSRAM arricchisce la vita delle persone.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764