Amphenol's New T6743-40K-E Automotive CO2 Sensor, Now Available at Mouser, Monitors Human and Pet Occupation of Parked Vehicles
August 31, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the T6743-40K-E Automotive CO2 Sensor from Amphenol Advanced Sensors. The T6743-40K-E is a nondispersive infrared (NDIR) CO2 sensor that implements a single-channel diffusion sampling method for automotive heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applications, including automatic fresh air control and safety sensing for CO2 refrigerants. The CO2 sensor can also provide an important safety feature by monitoring parked vehicles and triggering an alarm if human or pet occupation is detected.
The Amphenol T6743-40K-E automotive CO2 sensor, now available at Mouser, can be used to detect in-cabin CO2 levels to prevent driver drowsiness. The device can also be used to reduce variations in heating and cooling in-cabin through demand control ventilation (DCV). Using Amphenol Advanced Sensors' CO2-based ventilation control, the air is continually monitored, and the influx of outside air is taken into account, eliminating the need for the air conditioning system to bring air in mechanically.
The automotive sensor features an operating temperature range of -40°C to +90°C. Each sensor is factory calibrated to measure CO2 levels up to 5,000 ppm. The T6743-40K-E sensors offer a 5s second sample rate in active mode and a 15s sample rate in low power mode. Along with the patented ABC Logic™ lifetime calibration warranty, its low power consumption, compact design and simple product integration make the T6743-40K-E an ideal gas-sensing solution.
To learn more about the T6743-40K-E Automotive CO2 Sensor, visit https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenol-t6743-40k-e-automotive-co2-sensors/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Amphenol Advanced Sensors è un'azienda leader nell'innovazione di tecnologie di rilevamento avanzate e soluzioni di misurazione integrate innovative, personalizzate per applicazioni normative e industriali, che crea valore fornendo informazioni critiche per decisioni sui dati in tempo reale. La società offre un ampio portafoglio di misurazioni di rilevamento, tra cui temperatura, pressione, umidità, CO2 e polvere.
Amphenol Advanced Sensors — una società di marchi leader del settore come Thermometrics NovaSensor e Telaire — offre competenze di dominio leader del settore, personalizzazione rapida, produzione di livello mondiale capacità e relazioni durature con i clienti per offrire il massimo valore in termini di costo di proprietà ai propri clienti nei mercati settore automobilistico, attrezzature pesanti, medicale dispositivo, industriale HVAC e elettronica.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.