Now at Mouser: Amphenol Wilcoxon's 883M Digital Triaxial MEMS Accelerometer for Precise Industrial Condition-Based Maintenance

Annuncio di nuovi prodotti

Learn more about the  883M digital triaxial MEMS accelerometer
Learn more about the 883M digital triaxial MEMS accelerometer

July 8, 2025Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the 883M digital triaxial microelectromechanical systems (MEMS) accelerometer from Amphenol Wilcoxon. The high-precision sensor provides comprehensive vibration analysis for condition-based maintenance and fault diagnostics. The 883M MEMS accelerometer is designed for rotating machinery, transmission systems, manufacturing equipment, HVAC systems, and other industrial and automation applications requiring precise vibration monitoring.

The Amphenol Wilcoxon 883M accelerometer, now available at Mouser, features a triaxial accelerometer and temperature sensor for measuring acceleration up to ±16 g-peak. The sensor digitally outputs the vibration spectrum, time waveforms, and 15 calculated vibration metrics for each axis. With a frequency response range of 2 Hz to 5 kHz, the 883M accelerometer offers in-depth vibration analysis for detecting anomalies and evaluating the condition of a range of industrial equipment.

The 883M accelerometer is compatible with programmable logic controllers (PLCs), distributed control systems (DCSs), supervisory control and data acquisition (SCADA), and HMI displays. The sensor uses the Modbus Remote Terminal Unit (RTU) protocol to ensure stable data transmission.

Designed for harsh environments, the 883M Digital Triaxial MEMS Accelerometer features an IP67 rating and an operating temperature range of -20°C to +70°C. The outputs align with ISO 10816-3 and ISO 20816-3 guidelines for evaluating mechanical vibrations.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/amphenol/amphenol-883m-mems-accelerometer/

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su Amphenol Wilcoxon

2026 - Wilcoxon Sensing Technologies, un'azienda Amphenol, è un produttore e fornitore leader di soluzioni di monitoraggio delle vibrazioni per aziende e organizzazioni in tutto il mondo per programmi di manutenzione preventiva e monitoraggio delle condizioni. Dispone della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per la progettazione, la produzione, l'assemblaggio e la distribuzione di sensori di vibrazione e sensori acustici subacquei e relative apparecchiature. Wilcoxon offre una vasta gamma di prodotti di monitoraggio delle vibrazioni, per aiutare i tecnici, le operazioni e il personale dell'impianto a monitorare macchine e risorse critiche. Dagli accelerometri per misurare le vibrazioni ai cavi, agli accessori di montaggio, agli involucri e ai trasmettitori, Wilcoxon ha ciò di cui i team di monitoraggio e manutenzione predittiva hanno bisogno per installazioni permanenti, e una gamma di fonti di riferimento portatili per le misurazioni sul campo. Wilcoxon è organizzato all'interno della divisione sensori di Amphenol (Amphenol Sensor Technology Group).

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764