Mouser Shipping ADLINK NVIDIA RTX Embedded MXM Modules for Imaging, Computing and Transportation Applications

Annuncio di nuovi prodotti

August 12, 2024Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor of the newest electronic components and industrial automation products, is now stocking the new NVIDIA RTX embedded MXM modules from ADLINK Technology. The superior graphics performance, GPU computing and video capabilities of the NVIDIA RTX embedded MXM modules offer a new level of performance for visual graphics, medical imaging, digital signage, computing, defense, transportation, and aerospace applications.

The ADLINK Technology NVIDIA RTX MXM modules, available from Mouser, feature embedded graphics powered by the NVIDIA Ampere architecture, offering up to 16 GB GDDR6 memory on a 256-bit bus and a maximum memory bandwidth of 512 GB/s to deliver high-speed data transfer in a suite of modules for customized performance across multiple applications.

The EGX-MXM-A1000 and EGX-MXM-A2000 boast a 2560 CUDA core NVIDIA Ampere GPU that can support up to four FHD displays, delivering leading-edge GPU performance for embedded system operations in mission-critical harsh environments with an extended temperature range from -20°C to 70°C. The EGX-MXM-A500 combines the latest leading-edge 2048 CUDA core NVIDIA Ampere GPU with 16 RT Cores, 64 Tensor Cores, up to 4 GB GDDR6 memory @ 64-bit and 6.54 TFLOPS Peak FP32 performance, with versatile display options and efficient power consumption.

The EGX-MXM-A4500 is equipped with the latest 5888 CUDA core NVIDIA Ampere GPU and additional third-generation 184 Tensor Cores, using the 7 nanometer (nm) chip process for structural sparsity and improved AI performance in embedded, ruggedized, or mobile system designs. With its PCIe Gen4 x 16 throughputs, the EGXMXM-A4500 can also support 4 FHD displays.

To learn more about the various modules, visit https://www.mouser.com/new/adlink/adlink-nvidia-rtx-mxm-modules/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su ADLINK Technology

2026 - ADLINK Technology sta abilitando l'internet delle cose (IoT) con soluzioni di elaborazione integrate innovative per dispositivi di bordo, gateway intelligenti e servizi cloud. I prodotti ADLINK sono pronti per l'applicazione nei settori dell'automazione industriale, comunicazioni, medicale, della difesa, dei trasporti e dell'infotainment. La loro gamma di prodotti include schede madri, blade, chassis, moduli e sistemi basati su fattori di forma standard di settore, nonché una vasta linea di prodotti di prova e misurazione e computer touch intelligenti, display e dispositivi portatili che supportano la transizione globale verso sistemi sempre connessi. Molti prodotti sono Extreme Rugged™ (estremamente robusti) e supportano intervalli di temperatura estesi, urti e vibrazioni.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764