STMicroelectronics STM32C0x Arm® Cortex®-M0+ 32-Bit Microcontrollers Now Shipping from Mouser

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

May 11, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the  STM32C0x Arm® Cortex®-M0+ 32-bit microcontrollers from STMicroelectronics.

The STMicroelectronics STM32C0x microcontrollers  implement a high-performance Arm Cortex-M0+ 32-bit RISC core operating at up to 48 MHz. The devices provide a high level of integration, ideal for a wide range of consumer, industrial, and appliance applications. Additionally, the MCUs are prepared for the Internet of Things (IoT) solutions.

The cost-effective STM32C0x series bridges the gap between 8- or 16-bit MCUs and higher performance 32-bit MCUs. Built on the same technological platform as the STM32G0, the STM32C0x ensures a reduction in costs without impacting design quality and reliability.

The STM32C0x series offers up to 32 Kbytes of flash memory, and 6 to 12 Kbytes of RAM. It is available in a variety of 8- to 48-pin packages, including the WLCSP12, the UFQFPN and the tiny 3x3 mm UFQFPN20 package.

Applications for the STM32C0x microcontrollers include smart home, industrial, consumer devices, and IoT applications.

To learn more about the STMicroelectronics STM32C0x microcontrollers, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stm-stm32c0x-mcus/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics, azienda internazionale e indipendente che opera nell'industria dei semiconduttori, è leader nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni per semiconduttori su tutta la gamma delle applicazioni microelettroniche. Grazie a un'ineguagliata combinazione tra competenze di sistemi e materiali, forza di produzione, un portafoglio di Proprietà Intellettuali (IP) e partner strategici, STMicroelectronics è all'avanguardia nella tecnologia System-on-Chip (SoC) e i suoi prodotti hanno un ruolo chiave nelle tendenze di convergenza odierne.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764