Mouser Now Stocking SparkFun Artemis Dev Kit with Full Arduino, Bluetooth, and Mbed Support

Annuncio di nuovi prodotti

Mouser Now Stocking SparkFun Artemis Dev Kit with Full Arduino, Bluetooth, and Mbed Support

October 15, 2020 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the Artemis Development Kit with Camera from SparkFun.

SparkFun Artemis Development Kit with Camera is the latest board to be released around the SparkFun Artemis Module, and it allows access to more software development features than previous Artemis based boards. Recommended software used to program the Artemis Development Kit are the Arduino IDE, Arm® Mbed™ OS (Studio and CLI), and AmbiqSDK. An updated USB interface (NXP MKL26Z128VFM4 Arm Cortex®-M0+ microcontroller) allows the SparkFun Artemis Development Kit to act as mass storage device (MSD), human interface device (HID), and communication port (COM).

The Artemis Module includes a 48-MHz Arm Cortex-M4F processor with an available 96MHz turbo mode. The Cortex core includes with Bluetooth Low Energy 5.0 connectivity and offers low power consumption down to 6 µA per MHz (less than 5 mW). The SparkFun Artemis Module is fully FCC/IC/CE certified with 1 Mbyte of flash and 384 Kbytes of RAM that gives plenty of room for the user's code. The flexibility of the Artemis module starts with an Arduino core. The user can program and use the Artemis module just like they would an Uno or any other Arduino board. Additional functionality stems from the ability of the Artemis Development Kit to run a real-time operating system (RTOS) such as the Arm Mbed OS or the AmbiqSDK.

Attached to the Qwiic I2C bus is a LIS2DH12TR MEMS accelerometer (for gesture recognition) and a digital MEMS microphone. It also includes an edge camera connector for the Himax CMOS imaging camera to experiment with always-on voice commands and image recognition with TensorFlow and machine learning.

To learn more about the SparkFun Artemis Development Kit with Camera, visit https://www.mouser.com/new/sparkfun/sparkfun-kit-17071-artemis-development-kit/.

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su SparkFun

2026 - As a manufacturer and proponent of open-source hardware, SparkFun has been helping turn ideas into reality since 2003. Whether you’re creating a smart weather station, exploring the frontier of machine learning, or prototyping a product, SparkFun’s ever-growing catalog has the products and resources you need to start something.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764