STMicroelectronics LSM6DSV320X 6-Axis IMU, Now at Mouser Electronics, Enables Crash, Fall, and Gesture Detection

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

Learn more about the LSM6DSV320X 6-axis IMU
Learn more about the LSM6DSV320X 6-axis IMU

September 4, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LSM6DSV320X 6-axis inertial measurement unit (IMU) from STMicroelectronics.

The STMicroelectronics LSM6DSV320X is a sophisticated IMU that integrates a 3-axis digital low-g accelerometer, a 3-axis digital high-g accelerometer, and a 3-axis digital gyroscope. This device is designed to deliver precise motion detection and sensor fusion capabilities, making it ideal for car crash detection, sports monitoring, and Internet of Things (IoT) devices. The LSM6DSV320X features a quad-channel architecture that processes acceleration and angular rate data on four separate channels, each with dedicated configuration, processing, and filtering. Additionally, the device supports embedded AI and sensor fusion through a finite state machine (FSM) for configurable motion tracking and a machine learning core (MLC) for context awareness.

The LSM6DSV320X offers adaptive self-configuration (ASC), which automatically reconfigures the device in real time based on specific motion patterns or decision tree outputs from the MLC. This IMU also includes a dedicated high-g accelerometer sensor for high-g shock detection, making it suitable for applications requiring robust impact detection.

The LSM6DSV320X  is ideal for detecting fall detection in wearables, augmented reality (AR), virtual reality (VR), and mixed reality (MR) applications, vibration monitoring and compensation, asset tracking, and more.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stmicroelectronics-lsm6dsv320x-imu/.

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics, azienda internazionale e indipendente che opera nell'industria dei semiconduttori, è leader nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni per semiconduttori su tutta la gamma delle applicazioni microelettroniche. Grazie a un'ineguagliata combinazione tra competenze di sistemi e materiali, forza di produzione, un portafoglio di Proprietà Intellettuali (IP) e partner strategici, STMicroelectronics è all'avanguardia nella tecnologia System-on-Chip (SoC) e i suoi prodotti hanno un ruolo chiave nelle tendenze di convergenza odierne.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764