Mouser Now Shipping STMicroelectronics VL53L8CH 8x8 Multizone Time-of-Flight (ToF) Sensor for AI Applications

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

November 14, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the VL53L8CH time-of-flight (ToF) sensor from STMicroelectronics.

The STMicroelectronics VL53L8CH is an 8x8 multizone ToF sensor that offers improved performance under ambient light with a wide 65° diagonal field of view (FoV). The compact and normalized histogram (CNH) innovative data output is specially designed for artificial intelligence (AI) applications requiring multizone raw data from a high-performance multizone ToF sensor. The VL53L8CH sensor also features a 2 cm to 400 cm per zone range, up to 60 Hz sample rate, and -30°C to 85°C operating temperature range. This sensor integrates a Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (VCSEL), which emits Class 1 certified and fully invisible 940nm IR light.

The VL53L8CH sensor is available in 6.4 mm x 3 mm x 1.75 mm dimensions in an optical LGA16 package.

Typical applications for the VL53L8CH include gesture motion, hand posture recognition, people counting for smart home, and floor sensing for robotics and vacuum cleaners.

To learn more about the VL53L8CH ToF sensor, visit https://www.mouser.com/new/stmicroelectronics/stm-vl53l8ch-tof-sensor/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su STMicroelectronics

2026 - STMicroelectronics, azienda internazionale e indipendente che opera nell'industria dei semiconduttori, è leader nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni per semiconduttori su tutta la gamma delle applicazioni microelettroniche. Grazie a un'ineguagliata combinazione tra competenze di sistemi e materiali, forza di produzione, un portafoglio di Proprietà Intellettuali (IP) e partner strategici, STMicroelectronics è all'avanguardia nella tecnologia System-on-Chip (SoC) e i suoi prodotti hanno un ruolo chiave nelle tendenze di convergenza odierne.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764