Same Sky Thermoelectric Generators, Now at Mouser, Enable Energy Harvesting for Low-Power Applications

Annuncio di nuovi prodotti

March 3, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking Thermoelectric Generators (TEGs) from Same Sky.

Utilizing the temperature difference between the hot and cold of the module to generate usable power, the Same Sky Thermoelectric Generators offer output power from 5.4 up to 21.6 W in packages from 30 x 30 mm to 56 x 56 mm with profiles as low as 3.5 mm. They are ideally used in applications where waste heat is present, like industrial processes, to recover energy that would otherwise be lost.

These TEG modules feature silicone sealing, continuous maximum hot side temperatures up to 300°C, and graphite pad options for a simplified thermal interface. The models also carry open circuit voltages from 8 to 17.7 VDC and AC resistance from 0.25 up to 4.2 ohms measured at 27°C and 1000 Hz.

Applications for the TEG modules include wearables, remote monitoring systems, microelectronics cooling, and geothermal energy.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/same-sky/same-sky-thermoelectric-generators/.

 
 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764