NXP LPC82x 32-Bit Arm Cortex-M0+ Microcontrollers, Now at Mouser, Offer Value, Integration and Performance for Entry-Level Applications
December 20, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LPC82x 32-bit Arm® Cortex®-M0+ microcontrollers from NXP Semiconductors.
The LPC82x microcontrollers are designed for higher integration over the LPC81x MCUs, with a larger memory footprint that doubles maximum flash and SRAM size. The LPC82x offers three select peripherals to ease the transition into the 32-bit space. Furthermore, the switch matrix allows users the flexibility to map pins accordingly to simplify component routing on a PCB.
The NXP LPC82x MCUs feature a SCTimer, which can be configured to generate a variety of timing or PWM waveforms without the intervention of the CPU. To simplify serial communication requirements, the pattern match engine can be configured to generate interrupts from user-configurable Boolean operations on its eight pins. The LPC800 series shares critical pinouts through the range of subfamilies and packages, and customers can easily swap or scale packages and subfamilies as required.
Applications for the LPC82x microcontrollers include automotive, industrial, mobile, smart city and smart home.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-lpc82x-mcus/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - NXP Semiconductors crea soluzioni avanzate che consentono connessioni e infrastrutture sicure che rendono il quotidiano più facile e più sicuro per un mondo più efficiente. In qualità di leader mondiale nelle soluzioni di connettività sicura per le applicazioni integrate, NXP guida l'innovazione nei settori automobilistico, della sicurezza end-to-end, della privacy e delle connessioni intelligenti.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.