Mouser Electronics Now Shipping Menlo Micro's MM5230 Small Form-Factor, Ultra-High Performance RF Switch

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

May 29, 2025 - Mouser Electronics, , Inc. the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the MM5230 small form-factor, ultra-high performance RF switch from Menlo Micro.

The Menlo Micro MM5230 RF Switch IC, available from Mouser,  is a high-power device SP4T micro-mechanical switch that operates at a 26 GHz maximum frequency. This RF switch is incorporated into the Ideal Switch® fabrication process and applied to DC and wideband RF/microwave switch applications. This technology enables highly reliable switches capable of handling 25W power. The MM5230 switch IC provides ultra-low insertion loss and superior linearity as an SP4T from DC to 18GHz and greater than 3 billion switching cycles. This RF switch IC offers the power handling and RF performance of an EM relay with the size, weight, reliability, and speed of the solid state.

The MM5230 IC is normally configured as an SP4T, with input on the RFC channel. This RF switch is ideal for switched filter banks and tunable filters, high-power RF front ends, antenna tuning, low-loss switch matrices, and EM relay replacement.

The MM5230 RF Switch is suitable for industries such as defense and aerospace, medical equipment, test and measurement, and wireless infrastructure.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/menlo-micro/menlo-micro-mm5230-rf-switch-ic/

For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

About Menlo Micro

2026 - Menlo Micro is on a mission to create a more energy efficient and sustainable world, with an entirely new category of electronic switches. The Ideal Switch eliminates compromises and tradeoffs by combining the benefits of electromechanical and solid-state switches into the best of both worlds. Menlo is bringing more than 99 percent reductions in size, weight, power, and cost to dozens of industries such as medical, aerospace and defense, telecommunications, consumer electronics, industrial IoT, and test and measurement. For more information, visit www.menlomicro.com or follow the company on LinkedIn and Twitter. 

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764