Mouser Electronics Now Stocking Littelfuse LS0502SCD33 Supercapacitor Protection IC for Backup Power Charging
March 7, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the Littelfuse LS0502SCD33 supercapacitor protection IC from Littelfuse.
The Littelfuse LS0502SCD33 supercapacitor protection IC, available from Mouser, is a complete solution for systems with a backup storage capacitor or a capacitor bank. Littelfuse LS0502SCD33 Supercapacitor IC integrates input overvoltage protection, an overcurrent protection circuit, a reverse blocking switch, and a supercapacitor charging control circuit. This protection device for backup power also has a built-in cell balance to protect a two-cell supercapacitor system. When the main supply is present and above the minimum system supply voltage, the system draws power from the input supply. An integrated linear charger charges the storage element at up to 300mA current. When the storage element is charged, the circuit draws just 2.5μA current while maintaining the supercapacitor or other storage element in its ready state. When the main supply is removed, the integrated reverse blocking switch blocks current flow from the system rail to the input.
The linear charger is turned on to provide power to the system rail with a low resistance path featuring up to 2A current. The integrated cell balancing circuit monitors the cell voltage when charging and keeps the voltage of the two cells at the same level. A user can externally program the Littelfuse LS0502SCD33 for input current limit, input overvoltage, charge current limit, and charge voltage limit. This protection IC provides a flag signal when the input supply is unplugged so that the primary system can take action.
Applications for the LS0502SCD33 include handheld industrial equipment, dash cameras, IoT, smart meters, and portable devices with removable batteries.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/littelfuse/littelfuse-ls0502scd33-super-capacitor-ic/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Informazioni su Littelfuse
2026 - Littelfuse (NASDAQ: LFUS) è un'azienda di produzione e di tecnologia industriale che crea le condizioni per un mondo più sostenibile, connesso e sicuro. Presente in più di 15 paesi e con 17.000 collaboratori in tutto il mondo, lavoriamo con i nostri clienti per progettare e fornire soluzioni affidabili e innovative. Con un'utenza di oltre 100.000 clienti finali, i nostri prodotti fanno parte di numerosi mercati nel campo dell'industria, dei trasporti e dell'elettronica – ovunque, sempre.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.