Navitas Semiconductor / GeneSiC G3F SiC MOSFETs, Now at Mouser, Enable EV Charging and Industrial Applications

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

October 7, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the Gen-3 Fast (G3F) SiC MOSFETs from Navitas Semiconductor / GeneSiC.

The Navitas Semiconductor / GeneSiC G3F SiC MOSFETs are developed using a proprietary ‘trench-assisted planar’ technology delivering high-speed performance. The technology enables an extremely low RDS(ON) increase versus temperature, which results in low power losses across the complete operating range. Available in 650V and 1200V variants, these MOSFETs are optimized for faster switching speeds, higher efficiency, and increased power density demanded by various applications.

The G3F SiC MOSFETs deliver high-speed, cool-running performance, with up to 25°C lower case temperature. The thermally enhanced TOLL package for the 650V variants offers significant space and thermal management advantages. Meanwhile, the 1200V models provide the power needed for next-generation EVs and industrial applications.

The G3F SiC MOSFETs are used in a variety of applications, including AI data centers, EV roadside superchargers, onboard chargers (OBC), energy storage systems (ESS), and solar power solutions.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/genesic-semiconductor/genesic-g3f-sic-mosfets/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su GeneSiC Semiconductor

2026 - Navitas Semiconductor / GeneSiC Semiconductor is the only pure-play, next-generation power-semiconductor company, founded in 2014. GaNFast™ power ICs integrate gallium nitride (GaN) power and drive, with control, sensing, and protection to enable faster charging, higher power density, and greater energy savings. Complementary GeneSiC™ power devices are optimized high-power, high-voltage, and high-reliability silicon carbide (SiC) solutions. Focus markets include mobile, consumer, data center, EV, solar, wind, smart grid, and industrial. Over 185 Navitas patents are issued or pending. Over 50 million GaN units have been shipped with zero reported GaN field failures, and Navitas introduced the industry’s first and only 20-year warranty. Navitas is the world’s first semiconductor company to be CarbonNeutral®-certified.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764