Nordic nRF21540 FEM, Now at Mouser, Extends Range for nRF52, nRF53 SoCs
October 4, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the nRF21540 RF front-end modules (FEMs) from Nordic Semiconductor.
Nordic nRF21540 RF FEMs support Bluetooth® Low Energy, IEEE 802.15.4 range extensions, and proprietary applications. These FEMs offer a configurable gain power amplifier in the transmit path (Tx) and a low-noise amplifier (LNA) in the receive path (Rx). The highly configurable gain in the transmit state enables the application to implement adaptive gain control algorithms. These modules can be controlled through IO pins and/or through the SPI interface, or a combination of both by writing to an internal control register. The nRF21540 devices come in an industry-standard 4mm x 4mm QFN16 package.
The nRF21540 RF FEMs are the complementary devices optimized to boost the link budget of the nRF52 and nRF53 Series advanced multi-protocol wireless systems-on-chips (SoCs). These devices act as plug-and-play range extenders offering enhanced link robustness for use in our low power short-range wireless solutions.
Typical applications for the nRF21540 FEMs include smart-homes, industrial and factory automation, asset tracking, medical, sports and fitness, beacons, and advanced CE remote controls.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/nordic-semiconductor/nordic-nrf21540-rf-fems/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.