Mouser Now Stocking Murata Type 2DS High-performance Wi-Fi Module

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

October 11, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the Type 2DS high-performance Wi-Fi® module from Murata Electronics.

Murata Electronics Type 2DS Wi-Fi module is based on the NXP Semiconductors 88W8801 chipset that supports IEEE 802.11b/g/n with up to 72.2Mbps PHY data rate. This module is supported on the NXP MCUXpresso IDE platform with SDK support for i.MX RT crossover microcontroller units (MCUs). The Type 2DS operates at 2.4GHz frequency, 3VDC to 3.6VDC supply voltage range, and -40°C to +85°C operating temperature range. This module is packaged in a small form factor that facilitates integration into size- and power-sensitive applications.

Typical applications for the Type 2DS Wi-Fi module include IoT, Smart Home, sensor networks, gateways, and NXP MCUXpresso/FreeRTOS applications.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-type-2ds-wifi-module/.

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764