Now at Mouser: Microchip Technology RNBD350 Bluetooth Low Energy Module for Power-Sensitive IoT Applications
September 5, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the RNBD350 Bluetooth® Low Energy module from Microchip Technology.
Microchip Technology RNBD350 module is based on Microchip’s PIC32CX-BZ3 Bluetooth Low Energy (BLE) System-on-Chip (SoC) that provides a complete solution to implement Bluetooth 5.2 Low Energy connectivity. The module is interfaced with a host microcontroller or microprocessor via a two-wire or four-wire (Flow Control) UART interface with Microchip’s simple ASCII command set for easy integration into most of the applications. In addition, it supports an HCI mode for seamless integration with Linux-based host processors. The host can dynamically configure the RNBD350 module with a few simple ASCII commands or switch to a standardized Bluetooth HCI mode. The RNBD350 module, combined with Microchip’s BLE silicon with the necessary GPIO and an onboard PCB antenna, creates an easy-to-use turnkey solution.
The RNBD350's applications include health and medical devices, sports activity and fitness meters, beacons, IoT sensor tags, remote control, smart energy and home, and industrial control.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/microchip/microchip-rnbd350-bluetooth-low-energy-module/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.