Now at Mouser: Microchip ATMXT640UD maXTouch Touchscreen Controller
December 28, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the ATMXT640UD maXTouch® touchscreen controller from Microchip Technology.
The Microchip ATMXT640UD maXTouch touchscreen controller is optimized for display panels up to 9.7" with up to 32 transmit lines and 20 receive lines and a maximum of 640 nodes. The HA1 variants of the ATMXT640UD are specifically designed for applications where functional safety is required. These devices are IEC/UL 60730 Class B certified and offer unique safety-related features that enable system shut off through an intuitive soft button on a touchscreen, removing the requirement for an external safety certified stop or cancel button and associated microcontroller. The ATMXT640UD allows an appliance to detect touchscreen-related failures and shut down the appliance automatically through various self-test functions.
Applications include human-machine interfaces (HMIs) for industrial, appliance, or medical designs.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/microchip/microchip-atmxt640ud-maxtouch-controller/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser è uno dei principali distributori autorizzati di componenti elettronici e prodotti per l'automazione industriale. Con oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1.200 produttori, offriamo la più ampia selezione di prodotti disponibili a magazzino. La nostra divisione di componenti elettronici affianca ingegneri progettisti e responsabili acquisti offrendo le ultime novità di prodotto nei settori dei semiconduttori, dei componenti passivi, dell'interconnessione e delle tecnologie elettroniche correlate. La nostra divisione di automazione industriale supporta le aziende a progettare, realizzare e mantenere le proprie apparecchiature e attività produttive, offrendo soluzioni all'avanguardia per sensori, pannelli, PLC e sistemi di controllo motore, disponibili a magazzino per la spedizione immediata.
Mouser offre un servizio clienti di eccellenza tramite 28 sedi distribuite in tutto il mondo, con assistenza nella lingua locale e supporto nelle valute e nei fusi orari locali. Ogni giorno spediamo prodotti a più di 650.000 clienti in 223 paesi e territori dai nostri modernissimi centri di distribuzione, con una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati, situati nell'area metropolitana di Dallas, Texas. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.mouser.com.
2026 - Microchip Technology Inc. è un produttore leader nelle soluzioni di microcontroller, a segnali misti, analogiche e Flash-IP che permettono lo sviluppo di prodotti a basso rischio, con un costo totale del sistema più contenuto e tempi di immissione sul mercato più rapidi per migliaia di applicazioni diverse per clienti in tutto il mondo. Microchip, la cui sede centrale è a Chandler, Arizona, offre un'eccellente assistenza tecnica insieme a consegne e qualità affidabili.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.