Maxim Integrated MAX78002 Artificial Intelligence Microcontroller Now Shipping from Mouser

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

March 31, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the MAX78002 Artificial Intelligence (AI) microcontroller from Maxim Integrated.

The Maxim Integrated MAX78002 is an AI microcontroller optimized to enable neural networks to execute
at ultra-low power and live at the edge of the Internet of Things (IoT). The device combines energy-efficient AI processing with an ultra-low-power design. This hardware-based CNN accelerator enables battery-powered applications to execute AI inferences while expending only millijoules of energy.

The MAX78002 is an advanced system-on-chip featuring an Arm® Cortex®-M4 with FPU CPU for efficient system control with an ultra-low-power deep neural network accelerator. The CNN engine has a weight storage memory of 2 MB and can support 1-, 2-, 4-, and 8-bit weights (supporting networks of up to 16 million weights). The CNN weight memory is SRAM-based so that AI network updates can be made on the fly. The CNN engine also has 1.3 MB of data memory. The CNN architecture is highly flexible, allowing networks to be trained in conventional toolsets like PyTorch® and TensorFlow®, then converted for execution on the MAX78002 using tools provided by Analog Devices. The device is supported by the MAX78002 evaluation kit, also available from Mouser Electronics.

Applications for the MAX78002 Artificial Intelligence microcontroller include factory robot and drone navigation, industrial sensors and process control, inline quality assurance vision systems, smart security cameras and portable medical diagnostics equipment.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/maxim-integrated/maxim-max78002-microcontrollers/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Informazioni su Maxim Integrated

2026 - Maxim Integrated, società di progettazione per ingegneri, nasce per risolvere i problemi più complessi dei progettisti al fine di consentire l'innovazione della progettazione. La ricca offerta dell'azienda di semiconduttori ad alte prestazioni, combinata con strumenti e assistenza di altissimo livello, fornisce soluzioni analogiche essenziali che includono alimentazione efficiente, misurazione di precisione, connettività affidabile e protezione solida insieme a elaborazione intelligente. I progettisti di aree applicative come il settore automotive, delle comunicazioni, dei prodotti di consumo, dei data center, della sanità, industriale e dell'IoT scelgono Maxim per sviluppare rapidamente soluzioni più piccole, più intelligenti e più sicure. Per maggiori informazioni visitare https://www.maximintegrated.com.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764