Mouser Now Stocking Diodes Incorporated PI3HDX1212 Signal Duplicator for Multiple Video Displays
November 14, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the PI3HDX1212 12Gbps HDMI 2.1 1:2 Signal Duplicator from Diodes Incorporated.
The Diodes Incorporated PI3HDX1212 12Gbps HDMI™ 2.1 1:2 Signal Duplicator is designed for high-resolution video networks based on HDMI 2.1 standards signal processing. The PI3HDX1212 drives differential signals to multiple video display units. Depending on the mode select pin, the device offers a controllable equalizer, flat gain, and output swing linearity that can be manipulated through pin- or I2C-control. The maximum HDMI data rate of 12Gbps delivers an 8K at 60Hz resolution or 4K at 120Hz, which is needed for 8K HDTV, PC graphics products, and other peripheral devices. For PC graphic applications, the PI3HDX1212 is positioned at the driver’s side and fan out differential signals to multiple display units, such as a PC LCD monitor, projector, and TV. The CTLE equalizers are implemented at the inputs of the redriver to decrease the ISI jitters and compensate for channel loss.
Applications for the PI3HDX1212 include display peripheral boxes, digital signage displays, multi-screen splicing, and projectors.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/diodes-inc/diodes-pi3hdx1212-duplicator/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.