Diodes Incorporated AL5958Q 48-Channel Matrix LED Driver, Now at Mouser, Enables Automotive Heads-Up Displays
November 24, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AL5958Q 48-channel matrix LED driver from Diodes Incorporated.
The Diodes Incorporated AL5958Q LED driver is AEC-Q100 qualified and supports dynamic applications ranging from no scan to 32 scans when two or more devices are connected. This device features 16 integrated NMOS switches and distinctive multiplex pulse density modulation (M-PDM) technology, which increases the refresh rate of dynamic scanning systems. The AL5958Q driver operates within a 3V to 5V input voltage range and provides 48 constant current sourcing outputs, delivering up to 20mA of high-accuracy current for each LED channel string. The AL5958Q provides good channel-to-channel current accuracy, as well as device-to-device current matching of ±1.5%.
Suitable applications for the Diodes Incorporated AL5958Q driver include automotive environments, such as heads-up displays, central information displays, cluster displays, grill lights, and interior lights.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/diodes-inc/diodes-inc-al5958q-led-drivers/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.