Diodes Incorporated AL58818Q LED Driver with Digital-Color Mixing, Now at Mouser, Simplifies Automotive Dynamic Lighting
October 7, 2025 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AL58818Q 18-channel linear LED driver from Diodes Incorporated.
The Diodes Incorporated AL58818Q LED driver features 18 programmable LED current channels, each with internal 12-bit Pulse Width Modulation (PWM) and 6-bit global current dimming for color and brightness control through an I2C or SPI digital interface. The AL58818Q is ideal for up to six RGB LED lighting modules, featuring three programmable banks (A, B, C) for software control of each color, or 18 single-color LEDs with independent dimming for each channel. An external resistor can set up the global output current of all 18 channels. Each channel current can be digitally configured up to the thermal limitation of the package. The AEC-Q100 (Grade 1) qualified device operates over a -40°C to +125°C ambient temperature range and is available in a W-QFN5050-40/SWP (Type A1) MSL level 1 package.
The Diodes Incorporated AL58818Q 18-Channel Linear LED Driver is ideal for applications such as infotainment displays, automotive status indicator lights, touch panels, LCD displays, and automotive interior and exterior lighting.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/diodes-inc/diodes-inc-al58818q-led-driver/.
For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.