Crocus Technology CT110 XtremeSense Sensor Now at Mouser
January 4, 2022 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the CT110 XtremeSense® sensor from Crocus Technology.
The high-linearity and high-resolution CT110 contact current sensor is designed with patented, state-of-the-art XtremeSense tunnel magnetoresistance (TMR) technology. The sensor measures the current flowing through the DFN package via its integrated Current-Carrying Conductor (CCC) and converts it to an analog ratiometric output voltage representing the current. Additionally, the CT110 delivers superior performance with a typical total output error of less than ±0.5% and a capability of sensing current as low as 5mA providing unmatched resolution.
The Crocus Technology CT110 XtremeSense sensor is a single-chip solution that simplifies design, PCB layout and saves PCB area. The device can support up to +15.0A of AC and DC, making it ideal for replacing shunt resistors plus isolation amplifiers.
Applications include Internet of Things (IoT) devices, LED lighting products, power tools, drones, battery charger systems, and PCs and servers.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/crocus-technology/crocus-ct110-sensors/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
2026 - Crocus Technology develops and supplies magnetic sensors based on its patented XtremeSense™ TMR technology. Crocus magnetic sensors bring significant advantages to industrial and consumer electronic applications that require high performance, low power consumption, and high reliability. The Crocus magnetic sensor family includes integrated magnetic switches and discrete current sensors, all based on XtremeSense TMR Technology, which provides the highest sensitivity, lowest power consumption, and highest performance among other magnetic technologies (Hall effect, AMR, GMR).
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.