ams OSRAM AS7331 3-Channel UV-A/B/C Spectral Sensor IC Now Orderable at Mouser Electronics

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

February 1, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now offering the AS7331 3-channel UV-A/B/C spectral sensor IC from ams OSRAM.

The ams OSRAM AS7331 is a three-channel sensor which uses interference filters to produce precisely characterized responsivity to radiation in the UV-A (315 nm to 410 nm), UV-B (280 nm to 315 nm) and UV-C (240 nm to 280 nm) wavelength bands. The filters also provide excellent rejection of interference from ambient visible and near infrared light sources. 

By combining UV-A, UV-B and UV-C monitoring in a single device, the AS7331 enables manufacturers to save space and reduce bill-of-materials cost in multi-function applications. For instance, in water purification systems the AS7331 can analyze the quality of the water by measuring the absorption of UV-A light. It can then measure UV-C radiation to check that a sufficient dose is administered to fully purify the water.

Applications for the AS7331 spectral sensor include UV-disinfection (water, air, surfaces), UV curing,  phototherapy, home appliances and horticulture.

To learn more about the  ams OSRAM AS7331 UV-A/B/C spectral sensor IC, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-as7331-sensor-ics/

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764