Now at Mouser: ams AS5116 Magnetic Position Sensor for Automotive Motor Control
September 9, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AS5116 on-axis magnetic position sensor from ams.
The ams AS5116 on-axis magnetic position sensor is a contactless sensor for accurate angular measurement over a full mechanical turn of 360°. This sensor features a robust architecture based on Hall sensor technology that measures the orthogonal component of the flux density (Bz) over a full-turn rotation. The AS5116 magnetic position sensor uses a simple two-pole magnet rotating over the center of the package to measure the angle. This magnet can be placed above or below the device and the absolute angle measurement provides an instant indication of the magnet's angular position. The angle information is provided by means of buffered differential sine and cosine voltages. This sensor offers high reliability, durability, low output noise, and high precision analog output. The ams AS5116 on-axis magnetic position sensor is AEC-Q100 qualified for use in automotive applications.
Applications for the ams AS5116 sensor include rotor angle sensing of electric commutated motors, electric power steering systems, electric pumps, actuators in transmission systems, starter and generator systems, and other 360° angle measurement solutions.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/ams/ams-as5116-hsot-magnetic-position-sensor/.
In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.
2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.
Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.