Mouser Now Stocking Analog Devices Inc. LT8355-1 Dual LED Controller with Scalable Dimming

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

March 1, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the LT8355-1 dual LED controller with scalable dimming from Analog Devices Inc.

The Analog Devices Inc. LT8355-1 is a dual-channel constant-frequency, constant-current/constant-voltage (CC/CV) boost power stage controller designed to drive two strings of high-current LEDs. The fixed frequency, current mode architecture of the LT8355-1 results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. Voltage feedback pins serve as the inputs for several LED protection features and make it possible for the converters to operate as constant-voltage sources. 

The Analog Devices Inc. LT8355-1 dual LED controller is offered in a side solderable 4.0 mm × 5.0 mm QFN-28 package and is AEC-Q100 qualified for automotive applications.

Typical applications for the LT8355-1 include high-voltage LED applications, automotive headlamps and running lamps and current-limited voltage regulators.

To learn more about the Analog Devices Inc. LT8355-1 dual LED controller, visit https://www.mouser.com/new/analog-devices/adi-lt8355-1-dual-led-controller/.

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Analog Devices

2026 - Analog Devices, Inc. opera al centro della moderna economia digitale con soluzioni che convertono i fenomeni del mondo reale in dati utilizzabili attraverso la propria gamma completa di tecnologie a segnale analogico e misto, di gestione dell’alimentazione, a radiofrequenza (RF), digitali e di rilevamento tramite sensori . ADI fornisce oltre 75.000 prodotti a 125.000 clienti in tutto il mondo, nei settori dell’industria, delle comunicazioni, automotive e consumer. ADI ha sede a Wilmington, MA. Il sito web dell’azienda è disponibile all’indirizzo http://www.analog.com.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764