Mouser Now Stocking Analog Devices ADPD4200 Multimodal Sensor Front End

Incontro con la stampa su nuovi prodotti

October 6, 2022 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the ADPD4200 multimodal sensor front end from Analog Devices.

The Analog Devices ADPD4200 operates as a complete photometric sensor front end, stimulating up to four LEDs, while also measuring the return signal on up to four separate current inputs. The ADPD4200 is equipped with 12 time slots that enable 12 separate measurements per sampling period. This sensor includes a control circuitry with flexible LED signaling and synchronous detection. The ADPD4200 Sensor Front End uses a 1.8V analog core and 1.8V or 3.3V compatible digital input/output (I/O). The device features dual-channel processing with simultaneous sampling, on-chip digital filtering, 400mA total LED peak drive current, and 512-byte FIFO size.

The ADPD4200 sensor front end is ideal for many applications, including wearable health and fitness monitors, industrial monitoring, and home patient monitoring devices.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/analog-devices/adi-adpd4200-sensor/

 

In qualità di distributore autorizzato, Mouser Electronics offre la più vasta offerta al mondo di nuovi semiconduttori e componenti elettronici a magazzino e pronti per la spedizione. I clienti di Mouser hanno la certezza di poter contare su prodotti 100% originali, certificati e completamente tracciabili per ciascun produttore. Il sito di Mouser Electronics ospita un'ampia libreria di risorse tecniche per aiutare i suoi clienti a velocizzare i tempi di progettazione. Tra queste, il Centro Risorse Tecniche, include schede tecniche, progetti di riferimento specifici per produttore, note applicative, indicazioni tecniche di progettazione, strumenti di progettazione e molte altre informazioni utili.

Informazioni su Mouser

2026 - Mouser Electronics è un distributore autorizzato di semiconduttori e componenti elettronici specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti dei suoi principali produttori partner. Al servizio della comunità globale di progettisti e acquirenti di componenti elettronici, il sito web del distributore globale, mouser.com, è disponibile in diverse lingue e valute e presenta oltre 6,8 milioni di prodotti di più di 1200 marchi di produttori. Mouser offre supporto tecnico con 28 sedi in tutto il mondo per garantire il miglior servizio clienti del settore nella lingua, nella valuta e nel fuso orario locale. L’azienda effettua consegne a livello globale a più di 650.000 clienti dislocati in più di 223 Paesi e territori, dal suo complesso all’avanguardia di 93.000 metri quadrati, situato a sud di Dallas in Texas. Per maggiori informazioni, si prega di visitare https://www.mouser.it.

Marchi registrati

Mouser e Mouser Electronics sono marchi registrati di Mouser Electronics, Inc. Altri prodotti, loghi e nomi di società qui citati, possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni, contattare:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente Senior Marketing
+1 (817) 804-3833
Gli addetti stampa possono contattare:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Manager, Corporate Communications and Media Relations
+1 (817) 804-7764