Samtec Integrità del segnale per la progettazione del sistema HP

L’integrità del segnale di Samtec  per la progettazione del sistema ad alte prestazioni (HP) garantisce la trasmissione del segnale con una qualità sufficiente per una comunicazione efficace. L'integrità del segnale si applica ai segnali della banda di base trasmessi utilizzando interconnessioni come cavi, tracce della scheda a circuito stampato (PCB) o linee di trasmissione. Le soluzioni di interconnessione che supportano le velocità del bordo di sanguinamento sono necessarie per i sistemi ad alte prestazioni di nuova generazione. Fattori come la diafonia, la perdita di ritorno, la perdita di inserzione e le interferenze elettromagnetiche (EMI) possono determinare in modo significativo la soluzione di interconnessione ottimale per una data applicazione. L'integrità del segnale per la progettazione di sistemi ad alte prestazioni deve superare varie sfide, tra cui l'attenuazione lungo il percorso del segnale.

Video

Samtec Integrità del segnale per la progettazione del sistema HP

I collegamenti ad alta velocità nei data center e nell'ambiente di elaborazione hanno utilizzato due livelli di tensione nel segnale noti come Non ritorno a Zero (NRZ) o modulazione dell'ampiezza di impulso a 2 livelli (PAM2). In questo caso, la bassa tensione rappresenta lo 0 binario e l'alta tensione rappresenta l'1 binario.

Samtec Integrità del segnale per la progettazione del sistema HP

I parametri S sono una serie unificata di caratteristiche prestazionali del dominio di frequenza che possono essere utilizzate per definire completamente le proprietà di un dispositivo elettrico. I parametri S possono essere generati da una simulazione o misurati con un analizzatore di rete vettoriale (VNA). Il numero di porte determina il numero di parametri S disponibili per caratterizzare uno specifico dispositivo elettrico. I modelli dei parametri S possono essere utilizzati per creare grafici delle prestazioni ed è possibile estrarre numerose caratteristiche IS, tra cui perdita di inserzione, perdita di ritorno e diafonia.

Samtec Integrità del segnale per la progettazione del sistema HP

L'analisi nel dominio temporale rivela il comportamento pertinente di un'interconnessione ed è specifica per una data velocità di trasmissione dati. L'analisi del dominio temporale fornisce una risoluzione spaziale e può fornire informazioni sul comportamento in ogni punto della topologia.

L'impedenza (Ω) è una misura del comportamento dell'interconnessione. È influenzata dalla superficie del conduttore di segnale e del conduttore di riferimento, dalla distanza tra di essi e dalle proprietà dielettriche del materiale.

Il ritardo di propagazione è il tempo necessario affinché un segnale si propaghi attraverso un percorso di interconnessione e lo sfasamento è la differenza nel ritardo di propagazione tra più cavi.

Il tempo di incremento è il tasso a cui un segnale cambia da basso ad alto ed è solitamente definito tra il 10% e il 90% (o tra il 20% e l '80%) dell'intervallo di tensione totale. La dispersione è la diffusione del segnale dovuta a variazioni del ritardo di propagazione tra le frequenze nei dielettrici della PCB.

Samtec Integrità del segnale per la progettazione del sistema HP

È necessaria una valutazione delle prestazioni IS del progetto di canale completo durante la fase di progettazione del sistema prima di sviluppare un prototipo fisico. Per supportare questa valutazione a livello di sistema, un team di progettazione ha bisogno di modelli di simulazione elettrica, di solito i parametri S, e di un particolare protocollo fisico e di una particolare previsione di topologia per eseguire la simulazione del canale. La simulazione del canale richiede diagrammi a occhio del prodotto, risultati del margine operativo del canale (COM) o rapporto Errore Bit (BER).

Un diagramma a occhio è una caratterizzazione delle prestazioni a livello di sistema. Gli schemi a occhio sono generati inviando flussi di dati continui da un trasmettitore a un ricevitore e sovrapponendo i bit ricevuti tra loro. Nel corso del tempo, i dati ricevuti si sommano fino ad assomigliare a un occhio.

Il COM è una cifra di merito per un canale derivata dalla misurazione dei parametri di dispersione. Si riferisce al rapporto tra un'ampiezza del segnale calcolata e un'ampiezza del rumore calcolata a un ingresso del ricevitore.

Samtec Integrità del segnale per la progettazione del sistema HP

I segnali di campo a pin aperto offrono la straordinaria flessibilità di posizionare i segnali, la messa a terra o l'alimentazione ovunque. Le selezioni con segnali assegnati di solito hanno prestazioni IS superiori grazie a strutture di messa a terra appositamente progettate. Ai connettori cablati possono essere assegnate anche posizioni per collegare correttamente la schermatura di messa a terra Twinax. Molti parametri critici per le prestazioni dei connettori ad alta velocità variano in modo significativo in base all'assegnazione dei pin e al fattore di forma. Un connettore di campo a pin aperto avrà prestazioni di diafonia migliorate quando due messa a terra sono posizionate tra i segnali (SSGGSS) rispetto a una singola messa a terra (SSGSS).

Un design con un passo più piccolo può favorire il posizionamento del sistema a causa della sua maggiore densità; tuttavia, le prestazioni potrebbero essere ridotte a causa della presenza di una maggiore diafonia dovuta alla prossimità. Ciò non è sempre vero grazie ai design innovativi, quindi è fondamentale fare riferimento ai report di caratterizzazione SI per prendere le decisioni migliori.

Pubblicato: 2023-04-13 | Aggiornato: 2024-07-09