Digi Soluzioni di connettività remota scalabili e sicure
Le organizzazioni che consentono ai dipendenti di lavorare in remoto possono offrire loro un programma più flessibile e attrarre una portata più ampia di candidati. Inoltre, le sistemazioni non convenzionali degli spazi di lavoro sono diventate la norma in un'economia in cui i lavoratori on-demand come consulenti, freelance e appaltatori costituiscono la quota di forza lavoro in più rapida crescita. Tuttavia, l'Home Wi-Fi® può presentare rischi per i dati proprietari e per le comunicazioni interne riservate. Fortunatamente, è possibile fornire sicurezza di livello commerciale a un costo accessibile con le soluzioni di connettività DIGI.Video
Soluzioni di connettività remota
Gli estensori cellulari di DIGI offrono connettività sicura, affidabile e ad alte prestazioni in una soluzione compatta a basso costo, integrandosi perfettamente con le infrastrutture esistenti.
I server console DIGI Connect® IT forniscono ai team IT un accesso remoto e out-of-band per risolvere i problemi della forza lavoro ovunque si verifichino.
Il DIGI Remote Manager® offre ai team IT un controllo completo e consente di monitorare e configurare facilmente e in modo sicuro i dispositivi in remoto. Tutte queste soluzioni permetteranno di avere disposizioni lavorative flessibili anche a lungo termine.
Scenario di computer singolo
Se utilizza un computer portatile o desktop nell'ufficio di casa e desidera una connessione cablata e sicura, un extender cellulare DIGI come DIGI 6310-DX è l'ideale.
Per la WAN primaria cablata, colleghi il suo computer alla porta LAN su DIGI 6310-DX e la porta WAN al suo router Internet domestico. Il personale IT aziendale può configurare il DIGI 6310-DX in remoto tramite DIGI Remote Manager per creare un tunnel VPN tra il tuo ufficio domestico e il data center aziendale, crittografando tutto il traffico IP. Se il suo Internet domestico subisce un'interruzione del servizio, il modulo cellulare DIGI 6310-DX lo sostituisce, mantiene le comunicazioni e la sicurezza dei suoi dati.
Scenario con dispositivi multipli
Se ha bisogno di collegare più dispositivi alla sua rete aziendale, DIGI EX15 e DIGI 6310-DX sono le soluzioni ideali.
Il personale IT può creare configurazioni per questi dispositivi in DIGI Remote Manager che consentiranno solo ai dispositivi aziendali (laptop, cellulare, tablet, ecc.) di collegarsi al Wi-Fi dell'estensore e connettersi in modo sicuro tramite un tunnel VPN alla rete aziendale. Il personale IT può monitorare continuamente tutte le connessioni domestiche utilizzando DIGI Remote Manager e garantire che l'hardware remoto mantenga configurazioni e tempo di attività.
Scenario professionale IT remoto
Utilizzando i server console DIGI come DIGI Connect IT Mini, Connect IT 4, 16 e 48, è possibile accedere ai dispositivi aziendali remoti ovunque. Questi dispositivi supportano il routing del traffico IP e semplificano la gestione out-of-band. Le consentono di accedere da remoto, di risolvere i problemi i problemi delle sue apparecchiature per mantenere la produttività del personale.
Scelga le porte in base al numero di risorse IT da collegare. Per la connettivitàcellulare, può scegliere di aggiungere il modem DIGI CORE LTE a portata di velocità di connessione, tra cui LTE CAT 6 (300 M down/50M up) per esigenze dilarghezza di banda elevate o LTE CAT 4 (150 M down/50M up) e LTE CAT-M (300K/300k) per una soluzione più conveniente.
Documenti
- Supporto ai lavoratori della salute e medici remoti. I lavoratori della
salute e i medici hanno bisogno di una connettività di rete sicura e protetta ovunque si trovino. Scopra la soluzione sicura all-in-one di DIGI. - Supporto dei dipendenti remoti dell'azienda
Ottengareti aziendali all-in-one avanzate, a basso costo per i dipendenti remoti di oggi. Scopra come proteggere i dipendenti e i dati. - Supporto al personale dei servizi finanziari remoti
Impari come mitigare i rischi di dispersione dei dati e vulnerabilità della sicurezza con una soluzione di rete economica e completa. - Domande frequenti sulla connettività dei lavoratori remoti