ams OSRAM Automazione per edifici commerciali e abitazioni
Le soluzioni di automazione domestica e degli edifici di ams OSRAM comprendono soluzioni affidabili per la domotica e l'automazione degli edifici. La digitalizzazione degli edifici è in continua evoluzione, portando a un aumento del comfort e della sicurezza, a una maggiore protezione e a un minor consumo energetico. Le tecnologie combinate di illuminazione e rilevamento sono fattori chiave per un'ampia gamma di funzioni automatizzate, come il rilevamento più differenziato del fumo, l'accesso intelligente senza chiave, l'illuminazione avanzata incentrata sull'uomo (HCL), il trattamento UV-C e il monitoraggio delle condizioni o la manutenzione predittiva per il funzionamento sicuro delle infrastrutture e delle apparecchiature critiche.Video
Rilevamento affidabile di fumo e fiamme
La tecnologia ottica emergente per gli allarmi antifumo rileva gli incendi in modo più rapido e affidabile, e questo aiuta a salvare vite umane ed evita falsi allarmi che impegnano risorse preziose al punto sbagliato. La combinazione di un sensore multispettrale ed emettitore LED bianco riconosce le firme spettrali uniche dei diversi tipi di fumo. Il concetto tecnico per la progettazione di rilevatori di fumo di nuova generazione è stato sviluppato e testato da ams OSRAM per consentire il rilevamento più rapido e preciso delle situazioni pericolose causate dal fumo o dal fuoco rispetto agli altri rilevatori di fumo attualmente disponibili sul mercato. Ha inoltre la capacità unica di distinguere tra diversi tipi di incendio e fumo, portando ad allarmi più accurati e meno artefatti di allarme dovuti, ad esempio, alla polvere. Con la tecnologia OSRAM ams, il segnale di emergenza ai soccorritori può ora includere informazioni su se la fiamma proviene da legno, plastica, olio o altro materiale, in modo che i soccorritori possano preparare le giuste risorse di sicurezza ed estintore lungo il percorso.
Controllo di accesso sicuro
In passato, sono state utilizzate capacità di rilevamento avanzate per consentire soluzioni di accesso biometrico. I più importanti sono le scansioni biometriche del volto, dell'iride o delle impronte digitali. Di recente. stanno emergendo soluzioni che prevedono la valutazione di modelli cardiaci unici o di scansioni della vena del palmo della mano Diamo uno sguardo più da vicino alle soluzioni all’avanguardia.
Le scansioni biometriche del viso generalmente catturano le seguenti caratteristiche, che vengono poi confrontate per dimensioni, spessore, posizionamento, forma o contorno: ossa guance, occhi, naso, bocca, labbra, mento/mascella, fronte/cuoio capelluto e orecchie. L’infrastruttura critica richiede una corrispondenza biometrica 100%, mentre per la maggior parte dei sistemi commerciali è sufficiente una corrispondenza dall'80% al 90%. La protezione contro lo spoofing o lo sfregamento (ad es. mettere una foto davanti allo scanner invece di una persona reale) richiede una vera acquisizione di dati sul volto 3D. A tal fine, si utilizza la stereovisione a doppia telecamera o la scansione a luce strutturata a telecamera singola (in cui una singola telecamera misura lo spostamento della proiezione di un modello di punti definito).
Un altro approccio di scansione biometrica utilizza la scansione dell'iride. Ogni persona ha un’iride unica in termini di texture, dimensioni e colore. Un sistema di scansione biometrica degli occhi è costituito da una combinazione di illuminatori a luce vicina all'infrarosso o visibile e da una fotocamera digitale. Le distanze tipiche tra l’iride e il sistema di scansione sono da ~ 8 cm a 40 cm. La scansione dell'iride è una delle tecnologie di scansione più sicure, in quanto utilizza fino a 240 punti di riferimento per decidere una corrispondenza (in confronto, le scansioni delle dita si basano in genere su ~60x punti di riferimento per una corrispondenza).
Infine, i lettori di impronte digitali/manuali scansionano le piccole creste di attrito sulle estremità delle dita e dei pollici, uniche per ogni persona. La scansione può essere eseguita otticamente (veloce ma sensibile allo sporco), capacitativamente (veloce ma sensibile alle mani bagnate/sporche) o utilizzando mezzi ultrasonici (anche la scansione 3D, che però è lenta). Indipendentemente dal metodo di scansione, durante la scansione dell’accesso viene creata e valutata una mappa delle creste di attrito. Le scansioni ottiche sono in genere di circa 512x512 pixel per un'immagine di ~2,5 cm2 a ~500 dpi e 256 livelli di sfumature di grigio. Gli algoritmi di rilevamento delle impronte digitali dal vivo vengono utilizzati per individuare impronte false, seguendo gli stessi metodi utilizzati per il monitoraggio dei segni vitali: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, ecc.
Illuminazione incentrata sull'uomo
L’illuminazione incentrata sull’uomo è la disciplina della creazione di ambienti di illuminazione simili ai quali le nostre funzioni corporee vengono utilizzate a partire dalla luce naturale. Migliora le prestazioni umane, il comfort, la salute e il benessere.
L’effetto più evidente della luce sull’uomo è la visione. Ci consente di identificare luminosità, forme, colori e immagini e di percepire informazioni e contrasto. Ma c’è molto di più: la luce influisce anche sulla nostra biologia. Influisce sugli ormoni, sulla vigilanza, sull'attenzione e sulla stanchezza e determina anche l'orologio del nostro corpo e il ritmo circadiano.
Le cellule di ganglione retiniche fotosensibili (ipRCGs) all’interno della retina formano un percorso neurale verso la regione dell’ipotalamo del cervello. Il nostro cervello regola il ritmo circadiano (giornaliero) del corpo seguendo il ciclo naturale giorno/notte. La luce mellopica fa parte dello spettro di luce con il massimo potenziale di attenzione, con un picco nell’intervallo di spettro da ~ 470 nm a 490 nm. Genera una proteina fotosensibile, la cosiddetta melanopsina, all’interno dell’ipRGCs. In un processo complesso, la melanopsina sopprime la melatonina, ormone che induce il sonno, durante il giorno, e aumenta gradualmente la produzione di melatonina man mano che la luce scompare di notte.
Studi clinici hanno rivelato che la luce rossa a metà dei 600 nm e lo spettro del vicino infrarosso a ~850 nm aiutano a proteggere dalla perdita della vista legata all'età - la cosiddetta degenerazione maculare - senza alcun effetto collaterale negativo osservato. La stimolazione della produzione di adenosina trifosfato (ATP) da parte dei mitocondri all'interno delle cellule degli occhi contrasta la normale degradazione cellulare. Riduce il declino visivo, l’edema, l’emorragia e i rischi di infiammazione oculare.
Infine, la luce (specialmente nello spettro UV) influenza la produzione di vitamina D, il rilascio di endorfine e la soppressione diretta dell’immunità all’interno del corpo umano attraverso la pelle. L’illuminazione incentrata sull’uomo prende in considerazione questi effetti e fornisce un approccio olistico all’illuminazione per l'uomo Bilancia le esigenze visive, emotive e biologiche dell’uomo nelle applicazioni di illuminazione.