Murata Soppressione del rumore di linea di alimentazione per audio domestico
Gli amplificatori digitali sono sempre più popolari nelle applicazioni audio domestiche. In molti casi, l'alimentazione è fornita da una presa CA per l'audio domestico e il rumore conduttivo nel cavo di alimentazione è regolato secondo gli standard EMC. Pertanto, bisogna evitare che il rumore fuoriesca nella linea di alimentazione durante la riproduzione audio. Ecco una panoramica dei problemi di rumore nei cavi audio domestici e nelle loro soluzioni.Impatto dell’alimentazione e contromisure
La qualità dell'alimentazione è importante per l'uscita audio superiore da un dispositivo audio. La Figura 1 (sotto) mostra i risultati THD + N quando un altro dispositivo è collegato alla presa di alimentazione di un dispositivo audio domestico. Mentre il THD + N peggiora lungo l'intera portata udibile quando la soppressione non è implementata nella linea di alimentazione, l'applicazione della soppressione migliora il risultato THD + N e la qualità audio (Figura 2, sotto).
Le bobine di arresto di modo comune a corrente elevata PLT10HHdi Murata e i filtri EMIFIL® di tipo a blocco BNX sono efficaci per fornire soppressione da basse ad alte frequenze nelle linee di alimentazione. Entrambe le serie sono ideali per l'uso in vari set per sopprimere il rumore di alimentazione.
Figura 1
Esempio di interferenza del rumore da circuiti di alimentazione e contromisure
Figura 2
Risultati di misurazione della qualità audio con soppressione del circuito di alimentazione
Impatto dei circuiti audio e contromisure
Una presa CA fornisce in genere l'alimentazione alle applicazioni audio domestiche. Il rumore conduttivo nel cavo di alimentazione è regolato secondo gli standard EMC, rendendo necessario evitare che il rumore fuoriesca nella linea di alimentazione durante la riproduzione audio.
I metodi di taglio del rumore sono generalmente introdotti nell'adattatore CA o nell'alimentatore elettrico CA-CC. Tuttavia, è più facile evitare il problema del rumore applicando la soppressione nella sezione di alimentazione dell'amplificatore digitale che è la sorgente del rumore (Figura 3, sotto).
La Figura 4 (sotto) illustra i risultati di misurazione della perdita di rumore dalla linea di alimentazione. Mostra che le armoniche più elevate delle frequenze di commutazione dell'amplificatore digitale sono condotte come rumore. L'attrezzatura delle bobine di arresto PLT10HH di Murata e dei filtri BNX ha raggiunto un miglioramento di oltre 20dB.
L'uso di entrambe le serie consente ai progettisti di sopprimere le interferenze di rumore dal circuito di alimentazione all'apparecchiatura audio e di eliminare le perdite di rumore dall'apparecchiatura audio all'alimentazione.
Figura 3
Esempio di contromisure per gestire le perdite di rumore da un amplificatore di classe D al circuito di alimentazione
Figura 4
Risultati di misurazione del rumore dell'alimentazione prima e dopo l'applicazione dei prodotti di soppressione
Forum della community
Il forum della comunità di Murata Il fornisce contenuti ricercabili con vari argomenti di discussione, blog popolari e articoli. L'ampio team di supporto al mercato di Murata effettua revisioni periodiche per discutere questioni aperte, consentendo una risposta tempestiva alle richieste. Il contenuto del forum è liberamente accessibile al pubblico. Tuttavia, gli utenti devono effettuare l'accesso per pubblicare domande o risposte. La registrazione è gratuita.