Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Ethernet su scheda include i sistemi di comunicazione utilizzati nelle automobili. È possibile utilizzare diversi standard di interfaccia, a seconda dell'applicazione. Alcuni esempi di sistemi di comunicazione sono CAN/LIN, FlexRay, MOST e Ethernet. Gli standard Ethernet su scheda includono 100Base-T1 con una coppia e 100Base-TX con due coppie. Il rumore indesiderato può essere tuttavia un problema, quindi Murata ha studiato dei modi per sopprimere il rumore in applicazioni Ethernet 100Base-T1 su scheda.

Tabelle Ethernet su scheda

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Necessità della soppressione del rumore in Ethernet su scheda

Rumore di trasmissione differenziale:
nelle trasmissioni differenziali, tra cui Ethernet, il rumore si verifica a causa di una corrente di modo comune causata da vari fattori.

Problemi Ethernet:
i cavi utilizzati per l'Ethernet sono diversi da quelli USB e dai cavi HDMI.

Standard di rumore dei dispositivi su scheda:i dispositivi
su scheda hanno una distanza antenna più breve e valori limite più rigorosi rispetto alle apparecchiature di consumo.

Rumore di trasmissione differenziale

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Problemi Ethernet

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Standard di rumore dei dispositivi su scheda

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Raccomandazione

Una bobina di arresto di modo comune è una soluzione efficace per sopprimere il rumore nella trasmissione differenziale. Murata consiglia la serie DLW43MH come bobina di arresto di modo comune ottimale per la soppressione del rumore 100Base-T1.

Diagramma di corrente di modo comune

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

L'utente può anche scegliere di rimuovere soltanto il modo comune.

Valutazione del rumore di radiazione - Condizione di prova

L'effetto della soppressione del rumore della bobina di arresto di modo comune è stato confermato con misurazioni del rumore di radiazione.

Condizione di prova del rumore di radiazione

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Risultati di prova del rumore di radiazione

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Valutazione del rumore conduttivo - Condizione di prova

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Scheda di prova Ethernet

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Scheda di prova del circuito

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Prova del rumore di radiazione - Risultati delle misurazioni

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Riepilogo dei risultati della prova sul rumore di radiazione

Il rumore aumenta su alcune frequenze col DLW43SH101XK2 conforme a CAN e FlexRay e l'effetto di soppressione del rumore è insufficiente. Tuttavia, il rumore può essere efficacemente eliminato utilizzando il DLW43MH201XK2 conforme a 100Base-T1

Valutazione DPI

L'effetto di miglioramento dell'immunità della bobina di arresto di modo comune è stato confermato eseguendo una prova DPI (iniezione di potenza diretta).

Condizione prova DPI

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Scheda di prova DPI

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Risultati di misurazione DPI

Murata Soppressione del rumore in Ethernet 100Base-T1 su scheda

Riepilogo

        - Poiché l'Ethernet su scheda utilizza cavi non schermati che irradiano facilmente il rumore e gli standard di rumore su scheda devono essere supportati, è necessaria la soppressione del rumore.
- Gli standard di rumore di radiazione di classe 5 CISPR25 possono essere soddisfatti utilizzando il DLW43MH201XK2 conforme a 100Base-T1. Viene mostrato un livello più elevato di soppressione del rumore per il rumore conduttivo e DPI rispetto alle bobine di arresto di modo comune per CAN e FlexRay.

Forum della community

Il Forum della community di Murata propone contenuti ricercabili con vari argomenti di discussione, blog popolari e articoli. L'ampio team di assistenza al mercato di Murata effettua revisioni periodiche per discutere questioni aperte, consentendo una risposta tempestiva alle richieste. Il contenuto del forum è accessibile al pubblico. Tuttavia, gli utenti devono effettuare l'accesso per poter pubblicare domande o risposte. La registrazione è gratuita.

Pubblicato: 2021-01-22 | Aggiornato: 2022-03-11